Video:如何安装LS8漏电保护附件?
问题描述:
如何安装LS8漏电保护附件。所属产品线:
LS8/LS8 DPN 小型断路器解决方法:
本视频主要介绍LS8系列断路器与其漏电附件的拼装。
以LS8系列的2P断路器及漏电附件为例,总共分为三个步骤:
1.安装前仔细阅读漏电附件侧面的黄色拼装须知标签,然后撕掉标签,向下拨漏电附件的复位按钮使得白杆进入安装状态;
2.用一字螺丝刀逆时针旋开断路器本体侧面的安装盖,注意不要用小刀撬或者用电钻钻孔破坏结构没检查断路器本体手柄是否在断开位置若没有请置于断开位置;
3.将断路器本体和漏电附件进行拼装,将漏电附件的接线板插入断路器本体下口的接线端子,将卡扣推入对应的方口,再用连接件锁住,拧紧本体下口的接线端子此时如果安装正确断路器和漏电附件是紧密贴合的,搭扣能顺利扣上,如果不能顺利扣上说明拼装有误.
是否有帮助?