Video:Zigbee设备如何组网?
问题描述:
如何将Zigbee设备组网。所属产品线:
奥智Ezinstall系列解决方法:
本视频主要介绍奥智Zigbee各个设备如何组网,组网分为三个步骤:
1,确定主设备;
2,添加从设备;
3,关闭Zigbee网络。
通过步骤1,2能够完成组网,步骤3关闭网络,将开关模块作为主设备,调光模块,手持遥控器作为从设备。首先确定主设备,按下开关模块的prog按钮,此时clear灯由橘色常亮--橘色闪烁--绿色常亮,然后按下调光模块的prog按钮,此时clear灯由橘色常亮--橘色闪烁--绿色常亮此时代表已经加入网络,最后打开遥控器后盖将拨动开关拨到prog位置接着将正面的setup按钮,指示灯由橘色闪烁变成绿色常亮代表遥控器加入到了当前网络,要关闭网络只需要将主设备即开关模块的clear键按下,指示灯有绿色常亮变成熄灭,从设备的clear指示灯也随之熄灭,此时网络关闭。
是否有帮助?