我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Zigbee设备(Device)如何编程?

问题描述:
如何将Zigbee设备(Device)编程。

所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

本视频主要介绍奥智Zigbee各个设备在完成组网设置后的编程,以开关模块,调光模块和手持遥控器为例:开关模块编程

首先将手持遥控器背面的滑动开关拨到prog位置,将正面的滑动开关拨到Devicce位置,再按下手持遥控器的setup键使手持遥控器左上角的绿色LED灯亮起;

然后按下开关模块通道1按钮将灯打开,此时开关控制通道的LED灯闪烁,接着按下手持遥控器上想要控制的按钮,当开关通道指示灯和手持遥控器指示灯熄灭代表编程成功;

最后将遥控器背面的滑动开关拨到 in use位置完成编程;调光模块的编程与开关模块相同。