我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Zigbee场景(Scene)如何编程?
问题描述:
如何将Zigbee场景(Scene)编程。

所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

本视频主要介绍奥智Zigbee各个设备在完成组网设置后的场景编程,以开关模块,调光模块,遥控器为例,要实现的场景功能是开关模块通道一开,通道二关;调光模块通道一亮度50%,通道二亮度100%。

首先将遥控器背面的滑动开关拨到prog位置,再将正面的滑动开关拨到Scene位置,按下setup按钮此时所有设备的绿色LED全部亮起,依次按下开关模块和调光模块上的通道按键使它们处于闪烁状态,此时就可以设置我们需要的组合,在完成组合设置后按下遥控器下设定的场景按键,观察各个设备的LED灯,如果都熄灭代表场景功能设置完成,此时再将遥控器背面的滑动开关拨到in use位置,此时就可以用遥控器进行场景控制了。