我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Zigbee设备如何删除程序(恢复工厂设置)?

问题描述:
如何删除Zigbee设备程序(恢复工厂设置)。

所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

本视频主要介绍奥智Zigbee系统删除已编程序并退出Zigbee网络即恢复出厂设置方法,对手持遥控器进行删除,首先将遥控器背面的滑动开关拨到clear位置,然后将遥控器正面的Setup长按,直到LED指示灯由红色常亮变成桔色常亮,此时遥控器已经恢复到出厂设置,主设备和从设备的恢复出厂设置是一样的,长按面板的clear键5s以上,当LED指示灯由红色常亮变成桔色常亮代表设备已经删除程序同时恢复到出厂状态。