我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对C-BUS创建Toolkit项目?

问题描述:
如何对C-BUS创建Toolkit项目。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit创建项目的操作。

双击软件图标后点击工具栏projects然后点击Add project添加项目,在弹出的弹出的对话框里面输入项目名称,名称只能是字母或者字母加数字的组合最大长度不能超过8,输入项目名称后会弹出提示为新项目添加一个网络,依次输入网络名称,端口类型,和地址类型,常用的端口类型有:serial(串口)其对应的硬件是5500PC或者5500PCU;CNI(网络接口模块)其对应的硬件是5500CN2;WISER即智慧家居控制器;Bridge为网桥模块5500NB,根据使用的硬件类型选择正确的端口类型;最后在Address处选择当前在线的接口模块完成项目创建。