Video:如何对C-BUS添加设备?
问题描述:
如何对C-BUS添加设备。所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件添加设备的步骤,
以L5504RVF和E5058NL模块为例讲解,添加设备有2种方式:第1种是扫描现场模块 第2种是在数据库中直接添加模块要注意的是编程前要选择对应的网络接口并连接尚CBUS网络。
第1种方法是打开网络后扫描已链接的网络扫描完毕后发现3个模块将扫出的模块上载到Datebase里面。
第2种方式是在Unit里面添加设备在弹出的对话框Search里面输入要添加的模块型号,如L5504RVF点击OK完成添加,注意在添加的时候要选择好对应设备的固件版本然后选择好对应的接口连上网络,然后点击Readdress to Math Network对地址进行匹配,接着点击右上角的向下箭头里面的Get serial进行序列号的匹配。
是否有帮助?