Video:如何对C-BUS系统开关模块的控制编程?
问题描述:
如何对C-BUS系统开关模块的控制编程。所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对开关模块的编程。
以L5504RVF和E5058NL模块为例讲解,在选择好对应的接口后连接上网络后,双击数据库里面的L5504RVF然后点击+号定义各个通道的组地址,地址范围从0-254描述建议用英文或者拼音则4个通道的地址依次定义为000,001,002,003z最后点击OK将程序下载,此程序是同时保存在数据库和模块内部的,接着对面板模块进行编程双击后点击各个按键的下拉菜单选择对应的想要控制的开关模块的通道地址完成对应关系,同时在后面的Function里面选择想要的控制模式如ON/OFF或者其他,接着讲将有的按键进行编程单击OK将程序保存到数据库和面板模块内部完成编程。
是否有帮助?