我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对C-BUS系统调光模块的控制编程?

问题描述:
如何对C-BUS系统调光模块的控制编程。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对调光模块的编程。

以L5504D2A和E5084NL模块为例讲解,在选择好对应的接口和连接上网络后首先对调光器编程双击模块后,点击+号定义各个通道的地址和通道描述接着点击OK键将程序保存在数据库和模块里面,数据完成传输后再对面板进行编程,双击模块后在各个通道的下拉菜单里面选择想要控制的调光器的对应的通道,注意此时的Function的选择要将ON/OFF改成Dimmer这时候会发现右侧多出一个辅助选择菜单,如果想要调光记忆功能选择Memory否则选择Toggle,Dimmer代表短按可以实现对灯具的开关控制,长按可以实现调光;按键功能也可以定义成Dimmer up或者Dimmer down意思为用一个按键控制灯调亮或者调亮,最后点击OK将程序保存到数据库和模块里面。