Video:如何对C-BUS系统窗帘模块的控制编程?
问题描述:
如何对C-BUS系统窗帘模块的控制编程。所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对调光模块的编程。
以L5504D2A和E5084NL模块为例讲解,在选择好对应的接口后连接上网络,双击窗帘模块后单击+号定义窗帘模块的控制组地址,然后点击Fail safe菜单根据窗帘电机的实际运行时间调整好此处时间的设置,然后单击OK保存程序到数据库和模块里面;
接着双击面板模块单击想要控制的面板下拉箭头,选择想要控制的窗帘模块的通道地址然后在Function里面选择Shutter open toggle代表窗帘开,同样的方式对窗帘关进行编程,如果想用3个按键控制窗帘的开,关和停止那么可以在Function里面分别选择Shutter open,Shutter close,Shutter stop,而Shutter toggle代表一个按键就可以控制窗帘的开和关。
是否有帮助?