Video:如何对C-BUS系统场景的控制编程?
问题描述:
如何对C-BUS系统场景的控制编程。所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对场景控制的编程。
以L5501RBCP,L5504RVF,L5504D2A,E5058NL,E5084NL模块为例讲解在选择好对应的接口后连接上网络,场景功能储存在输入单元中如面板,触摸屏等,本视频分3步分别介绍场景的编辑,修改和调用:
首先在面板按键功能键选择scene此时场景地址自动定义为scene 1接着点击右侧复选框依次进行设置然后在Edit scene中编辑场景功能最后完成编辑;
在4键面板按键功能里面选择scene modify然后在右侧的复选框里面选择最近一次控制的场景然后完成编辑;
要进行场景调用需要点击面板主界面2级应用地址的下拉箭头选择Tirgger control此时P由灰色变成彩色,单击P则变成S代表1级应用地址切换为2级应用地址,此时的场景调用地址选择Tirgger Group1功能选择Tirgger1接着单击右侧的复选框选择对应的描述完成编辑。
是否有帮助?