我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对C-BUS系统亮度传感器的控制编程?

问题描述:
如何对C-BUS系统亮度传感器的控制编程。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对亮度传感器的编程。

以E5031PE,L5504RVF和L5504D2A模块为例讲解在选择好对应的接口后连接上网络,首先双击要编辑的亮度传感器打开编辑界面,在Light level选项处选择调光模块对应的通道地址,在Light on/off选项处选择开关控制模块对应的通道地址,右侧的Indicator是用来设置亮度传感器上的指示灯用的,指示灯亮与灭对应显示调光模块或者开关模块的工作状态,Enable Group是使能组地址来控制传感器是否使能有效,Broadcast Group用来将检测到的亮度值反馈到网络设备上如触摸屏等,右边Target 为亮度预值Marge为误差值设置设置好想要的亮度值后点击OK将程序保存于数据库和传感器内。