我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何对C-BUS系统红外传感器编程?
问题描述:
如何对C-BUS系统红外传感器编程。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对红外传感器的编程。

以E5751L模块为例讲解,在选择好对应的接口后连接上网络,双极模块后会有4种功能模式,ML-日间模式传感器测到人体移动且亮度值低于设定值打开相应的照明;MD-夜间模式,与ML的区别为夜间模式的亮度预值低于日间模式的预值;SS-日出到日落模式只检测日出到日落的亮度变化从而打开照明;AM-任何运动模式这个与照度检测无关。

在ML模式下选择对应的主地址然后在右侧的复选框选择延时关灯的时间,接着在Expiry Function设置时间到后的控制;Sensor Enable/Disable代表用一个按键功能控制本感应器的使能。