Video:如何对C-BUS系统迷你彩色触摸屏(带逻辑)的连接和下载?
问题描述:
如何对C-BUS系统迷你彩色触摸屏(带逻辑)的连接和下载。所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频主要介绍C-BUS系统利用PICED软件对迷你彩色触摸屏(带逻辑)连接和下载。
以C-5080CTL2为例讲解,触摸屏正面通过USB线连接好电脑背面通过CBUS网线连如系统总线用Toolkit软件建号项目扫描触摸屏到网络并且分配好地址,双击PICED后选择第一项基于模板新建程序对应的Toolkit项目,触摸屏所在的网络和地址进入到空白页此时就可以对触摸屏进行编辑了编辑完成后保存,然后通过USB线连接触摸屏然后点击Option-Program options-Connections选择对应的端口设备,最后通过单击Transfer-Transfet project to unit将程序下载到触摸屏。
是否有帮助?