我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何对C-BUS系统3代彩色触摸屏的连接和下载?
问题描述:
如何对C-BUS系统3代彩色触摸屏的连接和下载。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用PICED软件对3代触摸屏的编程以及接线。

将触摸屏和电脑用网线连好同时确保供电正常,用Toolkit软件建号项目扫描触摸屏到网络并且分配好地址,双击PICED后选择第一项基于模板新建程序对应的Toolkit项目,触摸屏所在的网络和地址进入到空白页此时就可以对触摸屏进行编辑了,编辑好控制功能后点击保存此处要将3代触摸屏的.cta格式转换成.ctd然后连接到触摸屏并设置好电脑的IP地址,然后单击触摸屏上属性页面的set networking,选择直连将触摸屏的IP地址设置和电脑同网段然后等待直连成功,然后找到PICED工具栏的Transfer的功能键连接设备搜索到触摸屏,此时再将.ctd的程序下载到触摸屏。