我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对C-BUS系统动态标识(DLT)面板设置?

问题描述:
如何对C-BUS系统动态标识(DLT)面板设置。

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

本视频主要介绍C-BUS系统利用Toolkit软件对动态标识面板的编程。

以E5084DL面板为例讲解在选择好对应的接口后连接上网络,双击面板后会有3个页面显示,页面1和2分别对应3个按键页面3对应2个按键实物上的前3个按键可以编程最后1个按键是翻页键不能编程;

首先在Global菜单勾选Block Dynamic Updates以防止其他CBUS模块或软件更新此面板接着将默认语言设置成中文,回到按键编辑界面在定义完控制地址和按键功能后点击DLT label处的笔状按钮,可以有3个选项1软件预设,可选软件里面预设的图片2显示图片3用户自定义,用户可以自己定义文字和图片样式最后点击OK完成程序的保存。