我们今天能为您提供什么帮助?

Video:何对KNX系统十寸屏与KNX通讯?

问题描述:
何对KNX系统十寸屏与KNX通讯。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统内十寸屏如何与KNX通讯。

硬件为IP十寸触摸屏MTN683090,KNX/IP网关MTN680329,24V电源模块MTN693004,MTN681829,24V电源模块同事为IP网关和十寸屏供电,通过屏上的网口连接电脑下载程序然后将网口可IP网关相连进而接入到KNX网络进行控制。

然后对IP网关进行设置依次输入IP地址,子网掩码和网关等信息最后将程序和物理地址下载到模块,接着设置好十寸屏的IP地址使之与电脑,IP网关在同网段,用交叉线连接电脑和十寸屏同时关闭电脑防火墙接着打开TP-Visu软件然后打开编辑好的一个项目点击Extar-TP-Visu project-project transfer,然后在弹出的对话框内输入十寸屏的IP地址,最后点击nest等待下载成功,然后在十寸屏打开的TP-Visu窗口,勾选General里面的KNX NET/ IP Server,单击OK保存设置。