我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对KNX系统七寸屏程序下载?

问题描述:
如何对KNX系统七寸屏程序下载。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统7寸屏程序下载的步骤。

硬件为7寸触摸屏MTN6260-0007,首先将ETS3软件里的触摸屏程序导出到U盘,首先打开触摸屏的编辑界面在U盘被电脑识别后点击Device-Write in Medium在弹出的对话框中选择程序文件存放位置即U盘根目录下创建一个名为APP的文件(注意文件名不要有中文);

然后取下7寸屏下方的小盖板将U盘插入USB口单后单击System-Data exchanger选择文件夹APP单击读取参数等待程序上传完毕单击OK触摸屏重启后就可以进入控制界面了。