我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对KNX系统在开关模块和调光模块中设置场景?

问题描述:
如何对KNX系统在开关模块和调光模块中设置场景。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统如何在开关模块和调光模块中设置场景。

硬件为8键智能面板MTN627819,12路16A开关控制模块MTN648493,2路300W通用调光模块MTN649330编程前确保模块数据库添加好通讯端口正常提前下载好模块的物理地址,场景状态1为开关模块通道1,2开,调光模块1通道亮度80%,场景状态2为开关模块通道1,2关,调光模块1通道亮度0%。

在开关控制模块编辑页面的General scene中激活场景功能,并激活场景1,2然后在Scene1 A-H中设置ChannelA和ChannelB的状态为ON同理设置Scene2 A-H中设置ChannelA和ChannelB的状态为OFF,在调光模块编辑页面在Generel中打开通道1并开启场景功能接着在1General页面使能通道1的场景功能然后进入1Sence页面激活场景1和2分别设置场景1和2的地址编号,在场景1设置亮度80%场景2设置为0%,打开面板编辑页面分别将2个场景按键的功能改为Secne并输入调用地址,最后链接控制对象组地址创建一个控制组地址0/0/7将开关模块Sence object地址,调光模块Sence object地址以及面板按键的地址都对应到0/0/7中最后将应用程序下载到模块完成编程。