Video:如何对KNX系统在面板开关里设置场景?
问题描述:
如何对KNX系统在面板开关里设置场景。所属产品线:
KNX解决方法:
本视频主要介绍KNX系统在面板里设置场景的编程步骤。
硬件为8键智能面板MTN627819,12路16A开关控制模块MTN648493,2路300W通用调光模块MTN649330百叶窗模块MTN649908编程前确保模块数据库添加好通讯端口正常提前下载好模块的物理地址,场景1状态是开关模块1,2通道开,窗帘1通道关,调光模块1通道亮80%,场景2状态是开关模块1,2通道关,窗帘1通道开,调光模块1通道亮0%。
分别打开开关,调光,窗帘模块的通道,然后打开面板的编辑页面将Sence module设置成Switch on接着在Scene actuator groups中设置组成场景的通道类型,分别设置好Switch object(开关通道)Value object(调光通道亮度值)在Snece1,2中设置好场景地址编号在Scene1 value,Scene2 value中分别设置每个通道的场景状态值,回到面板按键页面按键功能处设置好对应的场景地址编码,接着链接控制对象组地址新建地址0/0/8名称为场景分别将面板Actuator group1-4(2个开关通道,1个调光通道,1个窗帘通道)对应到之前创建的组地址内,将按键5,6和Extension object地址对应到0/0/8最后将应用程序下载到模块完成编程。
是否有帮助?