我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对KNX系统卷帘控制模块编程?

问题描述:
如何对KNX系统卷帘控制模块编程。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统卷帘控制的编程步骤。

硬件为8键智能面板MTN627819,百叶窗模块MTN649908编程前确保模块数据库添加好通讯端口正常提前下载好模块的物理地址,选中百叶窗模块进入到设置页面在Channel config选项确定控制通道并更改类型为Roller shutter,然后在Drive界面根据实际情况设置窗帘电机运行时间;

打开面板的设置界面在General中配置面板按键个数然后选择控制按键的功能为Blind同时定义控制结果为升或者降单击OK关闭控制界面;

链接控制对象组地址在组地址视图中创建2个控制地址为0/0/5,0/0/6然后将按键以及窗帘模块通道一的Stop/step object都拖到0/0/5中,将按键以及窗帘模块通道一的Movement object都拖到0/0/6中最后将应用程序下载到模块完成编程。