Video:如何对KNX系统调光控制模块编程?
问题描述:
如何对KNX系统调光控制模块编程。所属产品线:
KNX解决方法:
本视频主要介绍KNX系统调光控制的编程步骤。
硬件为8键智能面板MTN627819,2路300W通用调光模块MTN649330,编程前确保模块数据库添加好通讯端口正常提前下载好模块的物理地址,打开调光模块的编辑界面在General页面内激活通道,接着打开智能面板的编辑界面将按键功能改成Dimmer调光,最后链接控制对象组地址,打开组地址的视图创建2个控制地址0/0/3,0/0/4再创建一个调光Value对象的地址0/0/7,将拓扑视图中面板的Push button3的switch object和调光模块的channel1的switch object都拖入0/0/3地址中然后将Push button3的dimmer object和调光模块的channel1的dimmer object都拖入0/0/4地址中,最后下载物理地址和应用程序完成编程。
是否有帮助?