我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对KNX系统下载模块物理地址和应用程序?

问题描述:
如何对KNX系统下载模块物理地址和应用程序。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统下载模块物理地址和应用程序步骤。

硬件为12路16A开关控制模块MTN648493,MTN681829,MTN684016首先进行通讯端口设置依次进入Extras-option-communication单击配置接口的按钮新建一个连接接口类型选USB(因为选择了USB接口模块)。

如果是全新的USB接口模块需要在Setting修改其默认物理地址:1.1.200点击右侧的按钮可以检查此地址是否被占用然后点击Test测试通讯是否正常单击确定保存设置;选中模块后单击工具栏程序下载快捷按钮Down load选择弹出对话框的第一项下载物理地址根据提示按下模块上的编程按钮此时红色灯亮起一旦下载成功则灯熄灭单击弹出对话框第二项为下载应用程序。