我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对KNX系统ETS3项目的创建?

问题描述:
如何对KNX系统ETS3项目的创建。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频主要介绍KNX系统创建ETS3项目的步骤,包括创建新项目的楼宇结构和添加数据库。

首先依次单击File-New project,输入项目名称传输介质,选择TP代表双绞线通知创建支线1.1,此时可以分别看到楼宇结构视图,项目拓扑视图,控制组地址结构视图,在楼宇结构视图里面右键单击新建楼宇并创建名称,同时创建楼层以及房间此时最简单的楼宇结构就完成;

接着讲解添加设备数据库步骤,选中房间右键单击Add devices在Product finder输入模块型号,注意选中的数据库版本要和模块硬件相匹配此时在房间下面会有模块的显示,双击该模块可以编辑物理地址整个系统可以建15个域每个域可以分15个支线每个支线可以有64个设备。