Video:如何用winswitch3连接KNX网络并进行实时控制?
问题描述:
如何用winswitch3连接KNX网络并进行实时控制。所属产品线:
KNX解决方法:
本视频主要介绍KNX系统内如何用winswitch3连接KNX网络并进行实时控制。
准备工作为提前安装好ETS软件同时进入option-communication-端口配置页面在connection manager设置好KNX连接端口,此处用到的是USB接口;确保安装好Falcon以及加密狗驱动,启动winswitch3后,单击打开按钮打开一个已有项目,然后插上加密狗单击Help-licenc查看是否已经识别到加密狗。
如果已经识别就可以进入到Test模式设置接口类型选择Driver for Falcon server,然后回到Test office窗口;如果设置端口成功则在正下方可以看到Driver for Falcon server的显示,可以正常控制现场设备传递反馈信息;如果不插加密狗此时是运行在仿真模式,此时Test office窗口正下方显示的是simulation Drive可以仿真运行但是不能实时控制设备且没有反馈信息。
是否有帮助?