Video:如何对KNX系统客户端软件WSkernel连接KNX网络并进行实时控制?
问题描述:
如何对KNX系统客户端软件WSkernel连接KNX网络并进行实时控制。所属产品线:
KNX解决方法:
本视频主要介绍KNX系统客户端软件WSkernel连接KNX网络并进行实时控制的设置步骤。
运行环境是Win7软件是Winswitch3的客户端软件WSkernel,该客户端版本软件必须要有硬件加密狗才能连上KNX网络并进行控制,双击客户端图标点击打开按钮同时选择Option-Show-Eib office,接着单击Change driver按钮设置接口类型选择Driver for Falcom server,单击OK后,软件会弹出对话框提示已在线,在Driver界面可以看到连接界面是COM1口,此时可以回到控制界面正常控制KNX设备然后在Command界面可以看到历史控制记录。
是否有帮助?