Video:Sepam20系列综保通用参数如何设置?
本视频主要介绍Sepam20系列综保通用参数设置。
以T20为例,通用参数设置界面可以通过整定键进入共有11个界面,首先通过密码键进入修改模式,默认密码0000,语言和频率各有两个选择,A/B组别的选择,可以选 A或B,或A+B,I13controled,romote controle,logic select,通常选择 A或B,或A+B,远程整定可选开或关,整定方式一般选10I/IS,以及密码修改,点击确定键选择参数修改,否则保持原有设置。时间设置可以修改时间,关于SEPEAM,可以读取装置基本信息,MES108/114输入输出模块,由于MES108已退市,通常选MES114,Modbus通信设定,地址设定范围为1~247,速率的选择有4800,9600,19200,38400,校验可选择NONE,ODD,EVEN,同步方式可选network,I21 input,遥控方式有直接方式,SBO方式,MSA141模块输出有三种范围可选0~10mA,4~20mA,0~20mA,选定测量值,测量范围,电流互感器设置 ,选择互感器数量,变比,零序互感器设置,积分时间一般设5,基本电流根据线路实际电流设定,O1输出跳闸线圈可选分励或欠压释放两种,方式可选脉冲或自保持,逻辑控制:断路器控制和SSL均可选开关,数字IO可对输入输出进行测试,MET148模块,根据实际情况设传感器型号,以上就是对Sepam20系列综保通用参数设置介绍。
是否有帮助?