Video:Sepam20系列综保保护参数如何设置?
本视频主要介绍Sepam20系列综保保护参数设置。通过保护整定键可以进入保护参数整定菜单。
首先通过密码键进入修改模式,默认密码0000,50/51相过流,共包括两组四个设定值包括1A,1B,2A,2B,曲线有定时限和16种标准反时限可供选择,域值和延时时间根据用户需求设置,定时限的域值范围为0.1~24In,延时时间为0.05~300S,反时限的域值为0.1~2.4In,延时时间为0.1~12.5S,定时器保持在定时限和反时限均可选,选择定时限时延时范围为0.05~300S,选择反时限时延时范围为0.5~20,仅限于保护曲线为IEEE,IEC,IAC类,如有必要定时器保持可被禁止,接地故障保护,两组四个设定值包括1A,1B,2A,2B,域值,曲线,定时器保持类似相过流保护,但范围不同参考手册,二次谐波抵制,可确保变压上电稳定性,46负序/不平衡,曲线分为定时限和施耐德反时限,域值范围定时限时为0.1~5Ib,施耐德反时限为0.1~0.5Ib,延时时间范围定时限时为0.1~300S,施耐德反时限为0.1~1S,38/49T可以进行8个设备温度检测,通过传感器测量变压器,电机,发动机等设备温度以检测异常温升的累积,此保护需配合MET148-2温度传感器使用,如选摄氏底为单位时,报警域值和跳闸域值范围为0~180,如选华氏底为单位时,报警域值和跳闸域值范围为32~356,49RMS本功能基于消耗电流的测量,用来保护设备避免过载,以上就是20系列综保保护参数设置介绍。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。