Video:Sepam40系列综保通用参数如何设置?
本视频主要介绍Sepam40系列综保通用参数设置。
通用参数设置界面可以通过整定键进入共有6个部分,首先通过密码键进入修改模式,默认密码0000。
第一部分常规设定语言和频率各有两个选择,A/B组别的选择,可以选 A或B,或A+B,I13controled,romote controle,logic select,通常选择 A或B,或A+B,进线馈线根据实际情况选择,远程整定可选开或关,整定方式一般选10I/IS,以及密码修改,点击确定键选择参数修改,否则保持原有设置。时间设置可以修改时间。
第二部分模块关于SEPEAM,可以读取装置基本信息,MES108/114输入输出模块,由于MES108已退市,通常选MES114,Modbus通信设定,地址设定范围为1~247,速率的选择有4800,9600,19200,38400,校验可选择NONE,ODD,EVEN,同步方式可选network同步,I21 input同步,遥控方式有直接方式,SBO方式,MSA141模块输出有三种范围可选0~10mA,4~20mA,0~20mA,选定测量值,测量范围。
第三部分电流电压互感器,电流互感器设置 ,选择互感器数量,变比,零序互感器设置,积分时间一般设15,基本电流根据线路实际电流设定,电压互感器设定,可选三相电压,两个线电压或一个线电压,同时设变比,零序根据电压互感来设定。
第四部分控制:逻辑 O1输出跳闸线圈可选分励或欠压释放两种,方式可选脉冲或自保持,逻辑控制:断路器控制和逻辑闭锁均可选开关,定义输入口可以对各个输入进行设置,输入特性,可选各输入口自锁为开还是关,输入点是常开还是常闭。
第五部分测试IO,数字IO可对输入输出进行测试。
第六部分CTVT监视,CT监视用来监视完整的相电流测量链,延时设定范围为0.15~300S,为避免不必要的跳闸,在保护动作中46, 51N,32P, 32Q,可选择不动作或禁止,VT监视用来监视完整的相或剩作电压测量链,相电压缺失基于复序电压存在,依据的标准可选是或否,复序电压范围为2%~100%Un,复序电流范围为5%~100%In,延时时间范围为0.1~300S,所有相电压缺失确认可选是或否,延时时间范围为0.1~300S,同时可用确认电流存在检测所有相电压缺失,保护动作出现相电压或剩余电压故障时电压和功率保护特生,可选择不动作或禁止,保护67即方向性相过流,可选择无方向或禁止,保护67N即方向性接地故障可选择无方向或禁止,以上就是对40系列综保通用参数设置介绍。
是否有帮助?