Video:Sepam40系列综保保护参数如何设置?
本视频主要介绍Sepam40系列综保保护参数设置。
通过保护整定键可以进入保护参数整定菜单共有5个部分,首先通过密码键进入修改模式,默认密码0000。
第一部分50/51相过流,共包括两组每组四个独立设定值包括1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B曲线有定时限和16种标准反时限可供选择,域值和延时时间根据用户需求设置,定时限的域值 范围为0.1~24In,延时时间为0.05~300S,反时限的域值为0.1~2.4In,延时时间在10IS时为0.1~12.5S,定时器保持在定时限和反时限均可选,选择定时限时延时范围为0.05~300S,选择反时限时延时范围为0.5~20S,仅限于保护曲线为IEEE,IEC,IAC类,如有必要定时器保持可被禁止,46负序防止相不平衡保护,通过复序分量来实现,曲线分为定时限和施耐德反时限,七种标准反时限可选择,域值范围定时限时为0.1~5Ib,施耐德反时限为0.1~0.5Ib在标准反时限时为0.1~1Ib,,延时时间范围定时限时为0.1~300S,施耐德反时限和在标准反时限时均为0.1~1S,50BF断路器失灵,断路器失灵是通过接受从过流保护功能过来的O1输出的跳闸命令激活,它检测延时器时间范围内的电流消失,其中电流的域值范围为0.2~2In,延时时间的范围为0.05~300S,也可以考虑逻辑输入读出断路器位置,确定断路器是否失灵。
第二部分零序保护,包括两组定值每组四个独立设定 ,1A,1B,2A,2B.3A,3B,4A,4B曲线有定时限和16种标准反时限可供选择,域值和延时时间根据用户需求设置, 定时限的域值 范围为0.1~15In0,延时时间为0.05~300S,反时限的域值为0.1~1In0,延时时间在10IS时为0.1~12.5S, 定时器保持在定时限和反时限均可选,选择定时限时延时范围为0.05~300S,选择反时限时延时范围为0.5~20S,仅限于保护曲线为IEEE,IEC,IAC类,如有必要定时器保持可被禁止,二次谐波抵制,可确保变压上电稳定性,可由参数设定激活。
第三部分电压27、27S欠压本保护值是三相的,并可按相或线电压参数整定值运行,欠电压设定范围为5%~100%相电压或线电压,延时时间设定范围0.05~300S,在方式中确定是相电压还是线电压,59过电压保护功能是单相的适用于相电压还线电压,过电压设定范围为50%~150%相电压或线电压,延时时间设定范围0.05~300S 在方式中确定是相电压还是线电压,59N中性点电压偏移测量隔离中性线系统的剩作电压以此检测绝缘故障,本保护功能可运行于三个相电压,两个线电压加零序与一个线电压加零序,这三种电压接线方式下,三相电压求和即外部零序Uns/1.732这两种方式下,电压域值为 2%~80%Unp ,延时时间设定范围0.05~300S ,如果外部零序为Uns/30 电压域值为 2%~80%Unp ,延时时间设定范围0.05~300S ,47负序过电压,电压域值为1%~50%Unp ,延时时间设定范围0.05~300S 。
第四部分功率因数,81H过频检测比额定频率高的频率以检测电源质量,频率范围为50~53HZ/60~63HZ, 延时时间设定范围0.01~300S,电压抑制 用于只连接一个电压互感器时需参考电压的设定值 ,此时电压 20%~50%Unp ,81L欠频 频率范围为45~50HZ/55~60HZ, 延时时间设定范围0.01~300S,电压抑制 用于只连接一个电压互感器时需参考电压的设定值 ,此时电压 20%~50%Unp,该保护可以用频率变化率来开启或禁用此保护,设定范围为1HZ/S~15HZ/S。
第五部分重合闸,79重合闸可以设四个重合周期,重合闸通过短路输出启动,短路保护可设为瞬时,延时也可选择关闭 ,闭锁时间设定范围为0~60S,返回时间的设定范围为0.1~300S ,循环间隔时间的设定范围为0.1~300S,附加停滞时间可选是或否启用,时间设定范围为0.1~60S ,以上就是对0系列综保保护参数设置介绍。
是否有帮助?