我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何连接BR1000G-CN系列UPS的电池?

问题描述:
如何连接BR1000G-CN系列UPS的电池。

所属产品线:
Back-UPS

解决方法:

翻转UPS,打开UPS主机底部的电池盖板,在电池未连接的时候,电池上方标签为红色,我们需要将电池拉出,翻转180º之后,再插回电池槽并插紧,此时看到电池上方标签为绿色,表明电池连接成功。然后,再将电池盖板合上即可。