我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:UPS如何利用超级终端调节SUA1000ICH的0值?
问题描述:
PS如何利用超级终端调节SUA1000ICH的0值。

所属产品线:
Smart SUA

解决方法:

如何利用超级终端调节SUA1000ICH的0值。打开超级终端,键入”Y",显示"SM",通讯建立以后,键入数字“"0",此时屏幕上显示当前0值,验证此数值是否准确,如果0值发生漂移,键入数字”1”,间隔2秒后再次键入数字”1”,超级终端界面会显示"PROG",键入”0”,此时屏幕上出线当前0值,这时,通过键入”Shift”和”+”,或者是”-”进行调整,直至调至准确值为止,更改成功后,直接退出超级终端即可,不用保存。