Video:如何利用超级终端设置Smart UPS长延时机型的电池参数?
问题描述:
如何利用超级终端设置Smart UPS长延时机型的电池参数。所属产品线:
Smart SUA解决方法:
打开超级终端,键入”Y",显示"SM",通讯建立以后,键入”Shift”和”>",屏幕将显示电池参数数值,按”-”或者"Shift”和”+”改变电池参数数值,出现”OK”,表示更改成功,每按一次”-”或者"Shift”和”+”,电池参数将减小或增加1;重复以上步骤,直至键入”Shift”和”>"显示目标电池参数数值时,关闭超级终端即可,不用保存。
是否有帮助?