我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Galaxy300 UPS如何开机与关机?

问题描述:
Galaxy300 UPS如何开机与关机。

所属产品线:
Galaxy 300

解决方法:

开机:

1.打开机柜前门;

2.闭合QM1等待系统初始化;

3.依次闭合QM2,闭合QOP,闭合QB(内置电池时);

4.主菜单中选择“控制”菜单,选择“逆变器启动” ;

5.开机完成。 关机:在主菜单中选择“控制”菜单 选择“逆变器停止”(此操作可能导致输出中断),逆变器停止 完成关机。