我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Galaxy300 UPS在线模块如何切换至维修旁路模式?
问题描述:
Galaxy300 UPS在线模块如何切换至维修旁路模式。

所属产品线:
Galaxy 300

解决方法:

在线模式切换至维修旁路模式:

1.主菜单中选择“控制”,选择“逆变器停止”(可能导致负载中断),选择“是”,逆变器停止。

2.打开机柜前门,闭合Q3BP,依次断开QM1,QM2,QOP,QB。完成在线模式切换至维修旁路模式。

维修旁路模式切换至在线模式:

1.确认Q3BP闭合。

2.依次闭合QOP,QM2,系统初始化。

3.断开Q3BP,依次闭合QM1,QB。

4.选择主菜单中“控制”,选择“逆变器启动”。完成维修旁路切换至在线模式。