我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何利用超级终端设置纯在线式UPS输出电压等级?

问题描述:
如何利用超级终端设置纯在线式UPS输出电压等级。

所属产品线:
Smart SRC

解决方法:

设置纯在线式UPS输出电压等级,打开超级终端,输入"Y”,超级终端通讯成功后,输入”O”,将显示UPS当前实际输出电压;输入”o”,将显示当前UPS输出电压等级;如需要改变输出电压等级,同时按住”Shift”和”+”,出现"OK”之后,表示输出电压已改变。同样的操作方法,可继续改变输出电压等级。重复操作,输出电压等级将循环出现。更改结束后,退出超级终端即可,不用保存。