我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SUVT系类UPS如何开机和设置电池参数?

问题描述:
SUVT系类UPS如何开机和设置电池参数。

所属产品线:
Smart-VT/Galaxy 3500

解决方法:

SUVT系类UPS如何开机和设置电池参数。按ESC或回车键,进入主菜单,选择Setup,回车进入;选择Other,回车进入;最后一项:Ext Bat Cap 即为电池参数设置项;选择后,按回车即可进入修改电池参数。光标闪动时,按向上键或向下键,可改变数值;改变成功后,按回车即可。电池参数设置成功后,按Esc键,退回主界面,选择Control,回车进入;选择Turn Load On后,出现确认提示,选择Yes Turn Load On ,待Load on 绿灯亮起,即表示UPS输出闭合成功,UPS完成开机操作。