我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SUVT系列UPS静态旁路和在线状态如何切换?
问题描述:
SUVT系列UPS静态旁路和在线状态如何切换。

所属产品线:
Smart-VT/Galaxy 3500

解决方法:

SUVT系列UPS静态旁路模式和在线模式如何切换。静态旁路状态切换到在线模式:当Bypass黄灯亮起,说明UPS处于静态旁路工作模式;按Esc键进入主菜单,选择Control,按回车进入,再选择UPS out of Bypass,回车进入,选择Yes,UPS out of Byp,再按回车,即可将UPS切换至在线工作模式。在线模式切换到旁路模式:按Esc进入主菜单,在按Control,回车进入,再选择UPS into Bypass,回车确认,Bypass黄灯亮起时,说明UPS已成功转入静态旁路工作模式。