我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Symmetra PX250,500 如何进行电池测试?

问题描述:
Symmetra PX250,500 如何进行电池测试。

所属产品线:
Symmetra PX 250/500

解决方法:

点击屏幕左下角扳手图标,依次选择“配置”“用户配置”,输入系统默认密码APC,选择“电池测试设置”,可进行电池运行时间校准,电池自检周期,开始时间,及开始时间星期的设置。点击电池自检启动键,可对电池进行放电,同时有报警信息,此报警随电池自检结束或用户终止自动解除。电池自检需保证电池电量100%,负载率大于30%。