我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Symmetra PX48,96,160 IP和 时间如何设置?
问题描述:
Symmetra PX48,96,160 IP和 时间如何设置。

所属产品线:
Symmetra PX

解决方法:

主菜单选择“admin”,依次选择“network setup”,“Fix IP address”,可分别配置IP,WM,GW,设置完成后选择“use fixed address”及“yes”保存修改,此时网络管理卡重启,重启结束后IP地址生效。另外,同一菜单下还可以通过date/time命令查看时间及日期。