我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Symmetra PX48,96,160 模块状态如何查询?

问题描述:
Symmetra PX48,96,160 模块状态如何查询。

所属产品线:
Symmetra PX

解决方法:

主菜单选择“ups”,依次选择“UPS Test&Diags”,“Power Modules”,可以查看功率模块状态。main frame指主机架的功率模块,这里可以查看功率模块的固件版本,序列号,生产日期及功率模块内部代码状态。“Battery modules”可以查看电池模块的相关信息,查询模式与功率模块相同。“Other Diagnostics”菜单下的“Main Inter Mod”和“Redundant Inter Mod”可分别查询主智能模块和冗余智能模块的信息。“Frame Status”可查询其它机架子系统的状态。如功率模块和电池模块数量,直流开关状态等。“Bypass Switch Mod”可以查询静态开关模块的状态。“Comm Bus Status”可以查询通信总线的状态。“System Pwr Supplies”可以查询电源卡的状态。“Comm Modules”可以查询网络通信及开关柜的状态。“Aux Device Status”可以查询辅助装置的状态。