我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Symmetra PX48,96,160如何 模拟市电失败,电池自检和进行电池容量测试?
问题描述:
Symmetra PX48,96,160如何 模拟市电失败,电池自检和进行电池容量测试。

所属产品线:
Symmetra PX

解决方法:

主菜单选择“ups”,依次选择“UPS Test&Diags”,“Diagnostic Test”,“Simulate Power Fail”,此时UPS内部断开市电,以模拟市电停电。用户可用“Perform Self Test”来对UPS进行自检,“Start Runtime Cal”可为UPS进行电池运行时间校准,做时间校准要求电池100%电量,负载30%以上。做完时间校准后,电池后备时间会显示在屏幕的待机界面中。