我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PDPM138/277如何查看和清除PDPM模块化配电柜的日志?

问题描述:
PDPM138/277如何查看和清除PDPM模块化配电柜的日志。

所属产品线:
Symmetra PX

解决方法:

主菜单选择“Log”,可以查询UPS日志信息,“View New Log Items”可以查看新日志。上下键可翻页,查看新日志后,日志指示灯会熄灭。“View Entire Log”可以查看所有日志,可上下翻页查看所有日志。“Clear Entire Log”可以清除所有日志。