我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DPM138/277如何设置单个和所有配电模块的报警阈值?

问题描述:
DPM138/277如何设置单个和所有配电模块的报警阈值。

所属产品线:
Symmetra PX

解决方法:

单个模块配置方法:主菜单选择“Modules”,依次选择“Circuit Config”,“Individual Load Cfg”,下一个子菜单中选择模块,按回车键,选择“alarm configuration”,“alarms”可选择启用或禁用,“alarm thresholds”可更改阈值的设定。“reset to defaults”重置为默认设置,恢复为出厂默认设置。 所有模块配置方法:主菜单选择“Modules”,依次选择“Circuit Config”,“Mass configuration”,该菜单下“threshold values”可选择警报产生的最大及最小值。应用所有设置已保存修改。“threshold enable”可启用或禁用阈值。“Breaker position”可设置断路器打开时启用或禁用警报,选择全部应用以保存修改。