我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Galaxy 5000/5500测量值、告警信息和日志如何查询?

问题描述:
Galaxy 5000/5500测量值、告警信息和日志如何查询。

所属产品线:
Galaxy 5000/5500

解决方法:

按主菜单,若想查看测量值直接按回车键,按翻页键可分别查看电压电流频率等测量值。主菜单的“报警”界面可查看当前UPS故障信息。若是可消除的报警,可通过Del复位。“状态”菜单里的“事件记录”可看到UPS之前的日志信息。