Video:如何安装Powerchute Business Edition 单节点版本?
问题描述:
如何安装Powerchute Business Edition 单节点版本。所属产品线:
PowerChute商业版 PCBE解决方法:
1、双击安装程序,进行程序解压;
2、待解压后,点击Setup,进入安装界面;
3、单击【安装产品】,找到“Windows 代理”,点击其后的【安装】按钮;
4、在下一个界面,点击【下一步】,进入许可协议界面,点击【同意】;
5、选择安装路径,再点击【下一步】;
6、在弹窗的“您是否想在所有通信端口自动搜索UPS”中,点击【是】,检查com口所接入的UPS;
7、待搜索到UPS,自动弹出用户名和密码设置界面,输入希望设置的用户名和密码,点击【下一步】;
8、程序自动安装,点击【完成】;
9、安装完成后,安装界面显示“Windows 代理”已安装;
10、采用浏览器登陆PCBE界面,如果能正常进入登录界面,则说明安装成功。
是否有帮助?