Video:PCNS如何设置在两台UPS冗余模式下自动关机?
问题描述:
PCNS如何设置在两台UPS冗余模式下自动关机。所属产品线:
PowerChute网络版PCNS解决方法:
1、在PCNS配置界面中,进入Configuration Wizard界面;
2、设置网卡登陆的用户名、密码和默认短语;
3、选择PCNS软件所在电脑的IP地址;
4、选择UPS给电脑供电的模式;
5、设置冗余模式下给PCNS电脑供电的UPS IP地址;
6、设置“是否自动更新PCNS”和“关闭电脑后,是否关闭UPS”,点击【下一步】;
7、核实设置参数,如果无误,点击【Apply】,PCNS软件和UPS通信自动建立通信,待通信成功后,点击【Finish】;
8、在PCNS软件配置界面,点击菜单Configure Events,找到第一项事件“UPS: On Battery”,在此事件的“Shut Down System”对应的小方框中,打钩;
9、当在“Shut Down System”项下打钩时,进入下一个界面,在此界面中,勾选“Yes, I want to shut down the PCNS operating system”,设置市电连续停电的时间阈值,点击【Apply】保存;
10、点击菜单Configure Shutdown,设置“在关闭UPS后,是否关闭UPS”;
11、在Advanced Configuration界面,进行UPS自动关机设置。
是否有帮助?