Video:如何安装Powerchute Business Edition五节点版?
问题描述:
如何安装Powerchute Business Edition五节点版。所属产品线:
PowerChute商业版 PCBE解决方法:
1、双击安装程序,进行程序解压;
2、待解压后,点击Setup,进入安装界面;
3、单击【安装产品】,找到“Windows 服务器”,点击其后的【安装】按钮;
4、输入和window代理一致的用户名和密码,点击【下一步】;
5、根据提示,选择是否“自动检查产品更新”,点击【下一步】,程序自动安装;
6、点击【完成】,进入“创建UPS配置文件”界面,再点击【下一步】;
7、配置通知方法后,再点击【下一步】;
8、配置电子邮件参数后,再点击【下一步】;
9、配置电源保护策略,再不断点击【下一步】;
10、进入“设备列表配置”界面,添加单节点,到设备列表中;
11、安装“Windows控制台”。
是否有帮助?