我们今天能为您提供什么帮助?

Video:UPS如何在网络管理卡中设置运行时间校准?

问题描述:
本视频介绍如何通过网络管理卡的Web界面设置UPS进行运行时间校准。

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

打开浏览器,在地址栏输入网络管理卡的IP地址,进入登录界面输入用户名和密码。进入网络管理卡界面,依次点击UPS-->Diagnostics,在弹出界面选择Runtime Calbration,单击Apply就启用了网络管理卡的Web界面设置UPS进行运行时间校准功能。