我们今天能为您提供什么帮助?

Video:UPS ARP命令如何设置AP9630/31ch网卡的IP地址?

问题描述:
本视频介绍如何通过ARP命令配置AP9631CH、AP9630CH的IP地址。

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

首先为自己的电脑设置一个静态IP,进入CMD界面,输入arp -s IP地址 MAC地址,然后ping刚刚配置的IP。之后用telnet命令进入网络管理卡界面。输入"?"调出所有命令,输入“tcpip ?",输入tcpip -i “IP地址”、tcpip -s "子网掩码“、tcpip -g "默认网关”,依次配置IP地址、子网掩码、默认网关。配置成功后输入exit退出。配置完成。